结果:找到"13.56MHZ. 智能锁,电动车仪表",相关内容1000条
  • SI522(超低功耗13.56M芯片)替代RC522 PIN对PIN相差多少?
  • 13.56MHz非接触式读写器芯片Si522主要优势点:1.直接PIN2PIN兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM5222.完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机。1、产品介绍Si522可替代RC522是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC14443A/MIFARE无需外围其他电路,Si522的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC14443A/MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 13.56MHz,RFID,射频芯片, 发帖人:动能世纪刘先生 发帖时间:2023-02-20 15:14:00
  • NFC智能家电解决方案
  • 众所周知,物联网(IoT)是一个连接日常物品和互联网的系统,它正在迅速改变我们执行日常任务的方式,物联网的影响如今几乎在每一个领域都有体现。IOT应用在智能家居领域的发展,相信大家都不陌生,日常家电从灯具、吊扇到洗衣机现在都开始连上网络。物联网正重新定义我们的居家环境,创造全新的能源管理方式,让生活更加舒适,更丰富有趣。在智能家电领域中,近场通讯技术NFC发挥着重要作用,其不仅简单、低成本、安全、低功耗近距离无线连接,还可以加入诸多应用功能,为整个家庭带来了全新层次的便捷性和互动。在操作层面上,只需轻触一下,即可将家电和联网设备添加到家庭网络,而且只要安装正确的应用程序,就能用智能手机和平板...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 13.56MHZ家居家 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-07-24 21:59:00
  • SUB-1G超低功耗无线收发芯片dp1101兼容cc1101
  • UB1GHz高集成度无线收发芯片-DP1101今天小编推荐的这款SUB1GHz无线收发芯片DP1101是工作频率在470-510Mhz的,兼容ISM433MH频段物联网芯片,且兼容TI的CC1101RGPR业界低于1GHz频段以下的无线通讯,如315MHz、433MHz、868MHz、915MHz等,泛称为Sub1GHz,其中868MHz、915MHz与ZigBee相同频段,但315MHz、433MHz则为更低频,其他也包含300MHz、387MHz、470MHz、779MHz等,不同国家有不同的规划配置。低频的好处是相同发送功率下可获得较远的传送距离,若使用315MHz,与Wi-Fi的2....
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 家居 433兆 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-04-26 16:31:00
  • 固定5V输出的150V高耐压非隔离DC-DC转换器SL3150替代PN6005
  • 总体描述SL3150是一款降压调节器,它提供精确的恒定电压(CV)无光耦合器调节。它有一个集成150VMOSFET以简化结构和降低成本。这些特征使其成为离线低压的理想调节器电源应用,如家用电器和备用电源。SL3150是绿色模式操作调节器。峰值电流和开关频率随着负载而降低减少。该功能提供了出色的轻负载时的效率,并提高总体平均效率。SL3150功能各种保护,包括热保护关断(OTP),VCC欠压闭锁(UVLO),过载保护(OLP),短路保护(SCP)和开路环路保护。SL3150采用SOP7封装特征初级侧CV控制宽输入范围:15V~150v集成150v/5.0ωMOSFET和电源空载功耗<30...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: DCDC 替代 发帖人:senliwel 发帖时间:2022-03-31 14:52:00
  • CI522与CI523的13.56MHZ区别开发资料
  • CI523是一款应用于13.56MHz非接触式通信中的高集成度读写卡芯片,它集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持ISO14443A/B的多层应用,,体积做到业界最小封装2·概述Ci522是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持1SO/IEC14443A/MIFARE。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 13.56MHZ. 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-08-20 15:42:00
  • CI523智能门锁低成本读写芯片
  • Ci523是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC14443A/B/MIFARE。无需外围其他电路,Ci523的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC14443A/B/MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码ISO/IEC14443A/B/MIFARE兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的ISO/IEC14443A/B帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。Ci523支持MIFARE产品,支持非接触式通信,与MIFARE系列双向通信速率高达848kBd。Ci523提供spi(串行外设接口)主机接口。主要参数和特性...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-12-04 13:44:00
  • 电动车仪表供电芯片100V降压12V惠海半导体H6205
  • 带线补抖频80V85V90V100V降压5V2A/5V3A100V耐压降压稳压芯片滑板车电动车仪表盘供电IC芯片方案惠海半导体H6205东莞市惠海半导体有限公司专业从事电动车市场,专业研发、生产、销售、高电压超低待机功耗8-150V输入电压的DC-DC降压稳压芯片,专业电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助Lay板,帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持。1、惠海半导体H6205芯片特点内置100V高压mos宽输入电压范围:8V~80V输出电压从4V到30V可调支持输出恒流支持输出12V/2A,5V/2A高效率:可高达98%工作频率:140KHz内置过温保护内...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 芯片 发帖人:东莞惠海半导体 发帖时间:2020-09-01 18:00:00
  • FRAM在智能电子式电表中的应用
  • 宇芯电子本篇文章提供智能电表或智能电子式电表的概述,并且说明在智能电子式电表的设计中用非易失性串行FRAM而不是使用EEPROM的优势。图1显示的是智能电子式电表的简化框图。非易失性存储器是一个电表的重要组成部分。该电表周期性地捕获电力消耗和环境数据,并且在分配的时间间隙内,将数据存储到非易失性存储器中,从而可以计算和记录数据。每个周期的时间间隙结束后,智能电子式电表将信息上载到与供应基础设施相连的网络上。数据捕获周期可以从每几秒到每几毫秒变化一次。上传的信息包含周期电功率读数和可疑的物理变化,这可以表示篡改电表的尝试。智能电子式电表有助于控制漏电,并且通过管理在精细程度中记录的功耗指标(有...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FRAM,CYPRESS,FRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-26 17:10:00
  • 智能锁专用马达驱动IC
  • HC8532(类同L9110)1、单通道内置功率MOS全桥驱动159----2、驱动前进、后退、停止及刹车功能1410----3、内置迟滞热效应过流保护功能8195----4、低导通电阻(1.6欧)5、最大连续输出电流可达1.8A,峰值2.5A6、无需外围滤波电容7、采用DIP8、SOP8封装形式。免费提供样品、价格有优势。
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 机驱IC 类同L9110 发帖人:电容式触摸IC专业户 发帖时间:2019-10-26 12:12:00
  • 关于SI522(13.56MHZ)非接触式读卡器介绍资料
  • 目前由于智能市场的不断发展为我们生活中提供了许多的方便之处,非接触式读卡器市场需求竞争极大,中小型厂家月销量更是在慢慢增长。刷卡功能更是智能锁的标配功能,当然13.56Mhz芯片现在讲究的就是超低功耗,为满足市场需求专注于物联网多年的中科微强力推出了13.56Mhz芯片,主要针对于非接触式读写器,当然应用范围不限于此领域。此芯片不单单比现在的国产芯片还要更低功耗而且优势更是杠杠滴!并且还PIN对PIN完全兼容MFRC522和FM17522,软硬件支持,功耗更是比RC522低10毫安。为广大的客户节省了可观的成本,关于质量上我就不多说了就一个字“好”!以下为大家讲解下此芯片的参数以及封装。Si...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 13.56Mhz MFRC522 FM17522 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2019-03-29 13:50:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: